Renesas Synergy™

FAQ 1008241 : 構造体パッキング指令 #pragma pack のデフォルトのアライメントとは、 1、2、4、8のどれですか?

回答

デフォルトのアライメントとは、構造体のメンバの型によるアライメントになります。
たとえば、int型なら4バイト境界のようになります。
詳細については、ユーザーズ・マニュアル C言語編の「コンパイル実行時の環境について」の 「整列条件」を参照してください。

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください