Renesas Synergy™

FAQ 106903 : M3T-ICC740 V.1.01 Release 02 でライブラリcl7400t.r31を使用するには どうすれば良いでしょうか?

ライブラリcl7400t.r31を使用される場合は、[Toolchain]ダイアログボックス のCPUタブでMemory model: にTinyを選択してください。

適用製品

740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください