Renesas Synergy™

FAQ 1011794 : standard版とprofessional版は異なるコンパイラですか?

Q: 質問

standard版とprofessional版は異なるコンパイラですか?


A: 回答 

PCに登録するライセンスが異なるだけで、同じコンパイラを起動します。

コンパイル時にライセンスをチェックし、professional版ライセンスが登録されている場合にprofessional版に特化した機能をご使用頂けます。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください