Renesas Synergy™

FAQ 1011792 : professional版の機能を使わなければstandard版と同じコードを生成しますか?

Q: 質問

professional版の機能を使わなければstandard版と同じコードを生成しますか?


A: 回答 

はい、同じリビジョンのコンパイラを使用されている限りは同じコードを生成します。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください