Renesas Synergy™

FAQ 1011789 : standard版/professional版のライセンスは、ライセンスを分ける前のリビジョンに対しても使用できますか?

Q: 質問

standard版/professional版のライセンスは、ライセンスを分ける前のリビジョンに対しても使用できますか?


A: 回答

はい、どちらのライセンスも旧リビジョンに対してご使用頂けます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください