Renesas Synergy™

FAQ 104544 : E10A-USBは使用出来るデバイスが決まっているのですか?

Q: 質問 

E10A-USBは使用出来るデバイスが決まっているのですか?


A: 回答

E10A-USBは、エミュレータソフトウェアのインストール時に使用するデバイスグループを1つだけ選択する必要があります。

 

一度選択(セットアップ)したデバイスグループを変更することは出来ません。セットアップとは、E10A-USBハードウェアにデバイスグループの情報を書き込むことを指します。

エミュレータソフトウェアのインストールにより作成される、 

[スタートメニュー] -> [プログラム] -> [Renesas High-performance Embedded Workshop] -> [Tools]

-> [Setup tool for E10A-USB Emulator] -> [対象となるデバイスグループ名]

で起動するSetup tool for E10A-USB Emulator の実行により、E10A-USBはデバイスグループが確定します。

 

PC上へのエミュレータソフトウェアのインストールだけならば、いくつでも行なう事が出来ます。

しかし、一度でもSetup tool for E10A-USB Emulator を実行し、E10A-USBにデバイスグループをセットアップすると、他のデバイスグループでE10A-USBを使用(変更)することは出来ません。

 

セットアップしているデバイスグループ以外のデバイスグループのデバイスをご使用になる場合は、別売の『デバイスグループ追加用ライセンスツール』を使用し、デバイスグループを追加する必要があります。

 

『デバイスグループ追加用ライセンスツール』は、E10A-USBにデバイスグループを追加するためのソフトウェアであり、CD-ROMの形で販売している製品です。デバイスグループ毎に準備しています。

E10A-USBの台数分必要となります。

 

デバイスグループ内のデバイスは、自由に切り替えて使用することが出来ます。

(複数のデバイスを同時に使用することは出来ません。)

 

適用製品
E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください