Renesas Synergy™

FAQ 104537 : コンパイルを実行すると次のエラーが発生します。 " nc30:No such file or directory "

Q: 質問

コンパイルを実行すると以下のエラーが発生します。

" nc30:No such file or directory "
環境変数の設定は行っているのですが、他に考えられる原因はありますか。
SET BIN30=C:\MTOOL\BIN
SET LIB30=C:\MTOOL\LIB30
SET INC30=C:\MTOOL\INC30
SET TMP30=C:\MTOOL\TMP


A: 回答 

環境変数で指定したディレクトリが実際には存在しない場合が考えられます。特に、環境変数TMP30で指定されたディレクトリが存在しないことが原因となります。

また、環境変数で指定されたディレクトリのパーミッション (TMP30が書き込み禁止になっていないかどうか) も確認してください。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください