Renesas Synergy™

FAQ 104527 : NC30 V.3.00 (最適化なし) でコンパイルするとNC30 V.2.00よりコードサイズが大きくなる場合があります。なぜでしょうか?

Q: 質問

NC30 V.3.00 (最適化なし) でコンパイルするとNC30 V.2.00よりコードサイズが大きくなる場合があります。なぜでしょうか?


A: 回答

NC30 V.3.00では、従来デフォルト (最適化なし) で行っていた処理の幾つかを最適化オプションを指定した時に行うように変更しています。そのため最適化オプションを指定していない場合は、コードサイズが増える場合があります。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください