Renesas Synergy™

FAQ 104512 : NC30をWindows95上で実行するとcan't analyze error

Q: 質問

NC30をWindows95上で実行するとcan't analyze errorが出力されコンパイルできません。なぜでしょうか?


A: 回答 

本現象はウイルスチェックソフトを常駐させている場合に発生する可能性があります。ウイルスチェックソフトの常駐を止めることにより本現象を回避できる場 合は、ウイルスチェックソフトが原因と考えられます。その場合はウイルスチェックソフトの製造元へお問い合わせ下さいますようお願い致します。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください