Renesas Synergy™

FAQ 104494 : リンク時に'関数名' value is undefined というエラーが出力されます。関数の実体は存在します。なぜでしょうか?

Q: 質問

リンク時に'関数名' value is undefined というエラーが出力されます。関数の実体は存在します。なぜでしょうか?


 A: 回答

これは、関数の呼び出し側、実体側において一方が_関数名、もう一方が$関数名になっているため発生しています。この原因は、関数のプロタイプ宣言が記述されていないか、両関数の引数等の型が合っていないことが考えられます。もう一度プロトタイプ宣言を確認してください。

 

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
77xxシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC77WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください