Renesas Synergy™

FAQ 104466 : "-Wall" を指定しないで, "-Wall" と同等の警告内容を出力させることはできますか?

回答

以下の4オプションを指定すると "-Wall" と同等の警告が出力されます.

  • -Wnon_prototype(-WNP)
  • -Wunknown_pragma(-WUP)
  • -Wnesting_comment(-WNC)
  • -Wuninitialize_variable(-WUV)

適用製品

M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください