FAQ 104345 : High-performance Embedded Workshopの起動時にエミュレータ接続が開始されません。何が原因でしょうか?

回答

High-performance Embedded Workshop起動時にエミュレータ用の既存セッションが選択されている場合は、自動的にエミュレータとの接続が開始されます。
接続が開始されない場合は、次の設定をご確認下さい。

High-performance Embedded Workshopメニューの[オプション]-[デバッグの設定]を選択し、デバッグの設定ダイアログでターゲットを確認して下さい。
<none>の場合、自動的に接続が開始されませんので、ドロップダウンリストよりエミュレータ用のターゲットを選択して下さい。
これによりエミュレータの接続が開始されます。

Ver2.0.00によりHigh-performance Embedded Workshopを起動している状態でエミュレータの接続/解除ができるようになったためターゲットの選択だけではエミュレータに接続しないように変更となりました。

ターゲットの選択後、High-performance Embedded Workshopメニューの[ビルド] -> [デバッグ] -> [接続]でE7と接続をしてください。

(Sep, 22, 2003 追記)

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E7
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください