Renesas Synergy™

FAQ 104342 : [High-performance Embedded Workshop V.4] High-performance Embedded Workshopのコンフィグレーションとセッションとは?

回答

High-performance Embedded Workshopによるプロジェクト管理には、コンフィグレーション(ビルド時のオプション設定情報)とデバッガセッション(デバッグ環境の設定情報)という2つの概念があります。

エミュレータを使用したデバッグ環境の設定情報は、デバッガセッションに保存されます。

なお、コンフィグレーション・デバッガセッションに関する詳細は、High-performance Embedded Workshop4 ユーザーズマニュアル "2.6 ビルドのコンフィグレーション"、"15.1.5 デバッガセッション"をご参照ください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E7
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください