Renesas Synergy™

FAQ 104279 : E10A-USBエミュレータを使用する場合、E10Aエミュレータ使用時の結線回路を変更する必要はありますか。

回答

変更無しで接続可能です。

E10A-USBは、2通りの接続方法が可能です。

  1. H-UDIポートコネクタにUVccを接続する(E10A-USB推奨)
  2. H-UDIポートコネクタにUVccを接続しない(E10Aと同じ)

上記、どちらでも動作いたします。

ただし、E10A-USBは、E10A-USBエミュレータからのリーク電流対策のため、ターゲットシステムのUVccを接続する仕様(1)を推奨しています。

UVccを接続しない場合、E10A-USBエミュレータの電源『ON』(E10A-USBをPCに装着し、PCの電源がONの状態)で、ターゲットシステムの電源『OFF』のときにE10A-USBエミュレータからのリーク電流により、ターゲットシステムの電源電圧が上がってしまい、パワーオンリセットが効かなくなる可能性があります。

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください