Renesas Synergy™

FAQ 104270 : デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用ライセンスは、E10A-USBエミュレータ1台分ですか?

回答

デバイスグループ追加用ライセンスツールの使用ライセンスは、E10A-USBエミュレータ1台分です。

E10A-USBエミュレータを複数台使用されている場合は、使用される台数分のデバイスグループ追加用ライセンスツールが必要となります。

デバイスグループ追加用ライセンスツールにはそれぞれ、下記の図が示すように(SH-4)、(H8S)といった、対象デバイスグループを明記したシールを添付しておりますので、デバイスグループを追加インストールされた場合は、添付のシールを E10A-USBエミュレータの裏面に貼付してください。

また、E10A-USBエミュレータに添付しているエミュレータソフトウェアのセットアップ時には、インストール(選択)されたデバイスグループをE10A-USBエミュレータ裏面欄にチェックしてください。

チェックされたデバイスグループ、および貼付されたシールに明記されたデバイスグループが、実際のE10A-USBエミュレータのインストール内容と異なる場合は、修理の対象外とさせていただく場合がございます。

ユーザ登録も併せて必ず実施してください。

E10A-USBエミュレータ裏面欄

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください