Renesas Synergy™

FAQ 107242 : 【LCD】 LCDモジュール動作状態で、STOPモードに移行すると、COM端子の状態はどうなるか? [2009/01/09]

STOPモードの時、LCDイネーブルビット(LCDモードレジスタ(0x13h番地)のビット3)は強制的に"0"になります。
また、VL3接続ビット(LCD電源制御レジスタ(0x14h番地)のビット6) ="0"の場合、SEG端子もCOM端子もVCCレベルになります。
VL3接続ビット="1"の場合、SEG端子もCOM端子もVL3レベルになります。(#107249)

適用製品

38D2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください