Renesas Synergy™

FAQ 104144 : シミュレータで外部メモリ空間へのアクセス時のサイクル数はどのように設定したらいいのでしょうか?

回答

High-performance Embedded Workshopのメニューのオプションから、シミュレータ -> メモリリソースを選択して下さい。
シミュレータシステムのメモリ設定ダイアログが起動します。
本ダイアログのメモリマップより設定を行いたいメモリ空間を選択(マウスをダブルクリック)しアクセスサイクルを設定して下さい。
尚、BSC(バスステートコントローラ)の機能をサポートしているシミュレータでは、プログラムにBSCのレジスタを設定して頂く事で本メモリマップに設定を反映する事が可能です。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください