Renesas Synergy™

FAQ 104142 : シミュレータが対応しているCPUの機能は何ですか?

回答

各CPUシリーズのシミュレータによってシミュレータがサポートしている機能が異なります。
詳細は、High-performance Embedded Workshopユーザーズマニュアルのシミュレータ・デバッガ編 2.3シミュレーション範囲にてご説明しております。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください