Renesas Synergy™

FAQ 104141 : シミュレータの対応状況を教えてください。

Q: 質問

SuperHファミリ用、H8SX,H8S,H8ファミリ用のシミュレータの対応状況を教えてください。

 


A: 回答

ご使用頂いているコンパイラパッケージによって、同梱しているシミュレータのCPUシリーズが異なります。

  • SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
    Ver.7
    SH-1、SH-2(ビッグエンディアン)、SH-3、SH3-DSP、SH-4
    Ver.8
    SH-1、SH-2(ビッグエンディアン)、SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A、SH4AL-DSP
    Ver.9
    SH-1、SH-2(ビッグエンディアン、リトルエンディアン)、SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A、SH4AL-DSP、SH-2A

    製品の詳細はこちらをご参照ください。

  • H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
    Ver.5
    H8S/2600、H8S/2000、H8/300H、H8/300L、H8/300
    Ver.6
    H8SX、H8S/2600、H8S/2000、H8/300H、H8/300L、H8/300

    製品の詳細はこちらをご参照ください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください