Renesas Synergy™

FAQ 104134 : プログラムをH'A0000000に配置するとロード時にエラーになります。

回答

SH-3または、SH-4の場合、論理アドレスH'A0000000は、物理アドレスH'00000000にマッピングされます。

メモリリソースはH'00000000~にマッピングしてください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください