Renesas Synergy™

FAQ 104133 : 実機通りにシステムメモリリソースをマッピングする方法を教えて下さい。

回答

システムコンフィギュレーションウィンドウでユーザ環境に合わせてメモリマップを変更できます。

メモリマップ変更後、メモリマップウィンドウでシステムメモリリソースをマッピングしてください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください