Renesas Synergy™

FAQ 1011676 : マスカブル割り込みの受付禁止の方法として loc_cpu 以外の方法はありますか?

Q : 質問

マスカブル割り込みの受付禁止の方法として loc_cpu 以外の方法はありますか?


A : 回答

下記の 2 つの方法があります

  1. chg_ims を使用して PSW.IPL を変更する
  2. PSW.IPL を直接変更する(ハンドラ限定)

 

 

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください