Renesas Synergy™

FAQ 104128 : 次のWarning(警告)が出力されるのは、何故ですか?

Warning(警告)

L1120(w) Section adress is not assinged to "セクション名"

回答

このウォーニングは、お客様がご使用になられているセクションに対してアドレスが割り付けられていないことを示します。

次の設定を行ってください。

  1. High-performance Embedded WorkshopのメニューよりオプションからSuperH RISC engine Standard Toolchain または、H8S,H8/300 Standard Toolchainを選択してください。
  2. 起動したダイアログで最適化リンカのタブを選択しカテゴリにセクションを選択してください。
  3. Warningが出力されているSectionおよびアドレスを追加してください。

なお、このウォーニングが出力された場合における当該セクションの割付については、FAQ 104126を参照ください。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください