Renesas Synergy™

FAQ 104119 : リンク時、次のエラーが出力されます。

エラー

L2000 (E) Invalid option : "cpucheck"

回答

SHC Ver5、H8C Ver3で作成したワークスペースをSHC Ver6、H8C Ver4以降の

High-performance Embedded Workshopで開くと、このエラーメッセージが不正に出力される場合があります。

ダウンロードサイトからダウンロードいただけるHigh-performance Embedded Workshopプロジェクトコンバータを使用して、ワークスペースの変換を行ってから、SHC Ver6、H8C Ver4以降のHigh-performance Embedded Workshopで開いて下さい。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください