Renesas Synergy™

FAQ 104117 : Sタイプファイルの出力形式がS1,S2,S3混在しているが、統一する方法を教えて下さい。

回答

recordオプションでロードアドレスに関係なく一定のデータレコード(S1,S2,S3)で出力することができます。

例) optlnk test.abs -form=stype -output=test.mot -record=s2; 全てのデータレコードをS2で出力します。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください