Renesas Synergy™

FAQ 1011592 : 待ち解除系のサービス・コールの戻り値に、UMにはない値が入ってくることがありますが、どういうことですか?

Q : 質問

待ち解除系のサービス・コールの戻り値に、UMにはない値が入ってくることがありますが、どういうことですか?


A: 回答

タスクスタック破壊や、タスクスタックによるOS管理テーブルの破壊が考えられます。タスクスタックを増やし、動作確認をしてみてください。該当タスクの スタックではなく、該当タスク前後のスタックの意図しない増加が原因の場合があるため、それらのタスクスタックを増やし、動作確認をしてみてください。

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
V850用リアルタイムOS [RX850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください