Renesas Synergy™

FAQ 104116 : 出力ファイルをROMに合わせて複数ファイルに分割する方法を教えて下さい。

Q: 質問

出力ファイルをROMに合わせて複数ファイルに分割する方法を教えて下さい。


A: 回答  

出力ファイル名の後に開始アドレスと終了アドレスを指定すると、指定範囲のオブジェクトをファイルに出力することができます。出力ファイル名は複数指定することが可能です。

 

例)optlnk test.abs -form=stype -output=test1.mot=0-FFFF test2.mot=10000-1FFFF  ;test1.motに0x0~0xFFFFの範囲のオブジェクトを、test2.motに0x10000~0x1FFFFの範囲のオブジェクトをそれぞれ出力します。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください