Renesas Synergy™

FAQ 1011527 : AZ850V4で、実行遷移が表示されません。

Q: 質問

AZ850V4で、実行遷移が表示されません。 


A: 回答

以下の点を確認してください。

  • インストーラを使用してインストールされていること(コピーでは正常に動作しません)
  • IDEのトレースON/OFFボタンがONになっていること

 

適用製品

V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850用リアルタイムOS [RX850V4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください