FAQ 1005918 : コンパレータはどの様な機能部分から構成されていますか?

基本的な回路構成は「差動増幅回路(電圧比較)」と「出力回路」より成り立ちます。「差動増幅回路」では基準端子に印加された基準電圧と他端子に印加された電圧との比較が行われます。次にその比較結果が「出力回路」より出力されます。
尚、UPC177における回路構成を示します。

適用製品

コンパレータ
CMOSコンパレータ
バイポーラコンパレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください