Renesas Synergy™

FAQ 104110 : mallocを使用すると、sbrkが未定義というエラーになります。

Q: 質問

mallocを使用すると、sbrkが未定義というエラーになります。


A: 回答 

標準入出力関数や、メモリ管理関数を使用する場合には、低水準入出力関数をユーザに実装して頂く必要があります。コンパイラマニュアルに実装例がありますので、ご参照ください。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください