Renesas Synergy™

FAQ 104107 : リンカの「Verifyオプション」で指定するCPU情報ファイルはどこにありますか。

Q: 質問

リンカの「Verifyオプション」で指定するCPU情報ファイルはどこにありますか。


A: 回答 

CPU情報ファイルは、過去のバージョンサポートしておりました。(過去のバージョンのコンパイラでは、cpu情報ファイルを生成して、セクションの割付 アドレスの整合性 をチェックしていましたが、新しいコンパイラではファイルを生成しないで、整合性をチェックします。)新しいコンパイラでは、当該オプションで、アドレス 範囲を指定していただくだけです。実際にプログラムに割り付けているセクションが、「Verifyオプション」で指定した範囲を超えている場合は、プログ ラムBUILD時にOUTPUT画面にエラーメッセージを出力します。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください