Renesas Synergy™

FAQ 1011522 : CS+の開発環境のパッキング機能を利用して、RTOSの開発環境もパッキングすることはできますか?

Q : 質問

CS+の開発環境のパッキング機能を利用して、RTOSの開発環境もパッキングすることはできますか?


A : 回答

できます。ただし、レジストリ情報を使用するRTOS開発環境は注意が必要です。
CS+の開発環境パッキング機能は、レジストリ情報をパッキングしません。RI850V4(V850版)、RI78V4(V1.xx.xx)に関しては、 開発環境に含まれる AZ850V4/AZ78V4 がレジストリ情報を使用します。そのため、パッキングを展開したときにレジストリ情報を復帰できないため、これらに関してはインストーラを使用して再イン ストールを行う必要があります。
その他のRTOSに関しては、レジストリ情報を含むものがないため、パッキング機能を展開してそのまま使用できます。

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850E2Mデュアルコア用リアルタイムOS [RI850MP]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください