Renesas Synergy™

FAQ 104106 : H8Cにて浮動小数点演算をC言語で記述する場合リンクするライブラリは何ですか。

Q: 質問

H8Cにて浮動小数点演算をC言語で記述する場合リンクするライブラリは何ですか。


A: 回答

お手持ちのコンパイラV3.0以降で浮動小数点ライブラリをサポートしております。まずは、コンパイラバージョンをご確認ください。

[コンパイラV3.0以降をお持ちの場合]
ソース上で<float.h>をインクルードし、リンク時に、標準ライブラリをリンクしていただくことにより使用できるはずです。従って、リ ンクコマンドファイルに記述するライブラリは、ご使用になる標準ライブラリとなります。ライブラリについての記載箇所は、「C/C++コンパイラユーザー ズマニュアル」の「標準Cライブラリ」です。

[コンパイラV3.0以前をお持ちの場合]
別途、浮動小数点ライブラリ(オプション品)をご購入いただく必要があります。ただ、浮動小数点ライブラリ(オプション品)はかなり古い製品です ので、対応できるかどうかはコンパイラご購入元にお問い合わせいただくことになります。また、価格を考慮すると、浮動小数点ライブラリ(オプション品)を 購入いただくよりは、最新バージョン(コンパイラV4.0)のコンパイラパッケージをご購入いただいくことをお勧めします。

 

 

適用製品

H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください