Renesas Synergy™

FAQ 104097 : パッチオプション -patch=7055 の適用範囲を教えてください。

Q: 質問

パッチオプション -patch=7055 の適用範囲を教えてください。


A: 回答

パッチオプションはSH7055 CPU固有の不具合を回避するオプションです。SH7058では、該当するCPUの不具合が修正されておりますので、本オプションを指定する必要は御座い ません。また本オプションを指定された場合、動作が不正になる事は御座いませんが、SH7055の不具合を回避するコードを生成致しますのでコードサイ ズ、性能に影響が出る可能性が御座います。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください