FAQ 105109 : A/Dコンバータを単一モードのコンパレータモードで使用しております。 アナログ入力ADnINmの電圧=比較電圧VREFnの場合、A/Dコンパレートデータレジスタの結果フラグは、"0"、"1"のどちらになりますでしょうか? [2005/02/09]

電源の状態にもよりますが、保証されているA/D変換の絶対精度が、 ±2LSB(注1)となっておりますので、同一の入力電圧を変換した場合でも "0 "または "1" の異なった結果となる可能性があります。

注1. 32176グループ、AVCC0, VREF0, VCCE, VDDE=5.12V、サンプル&ホールド無効またはノーマルサンプル&ホールド有効、低速モードの場合

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
32176
32180
32182
32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください