Renesas Synergy™

FAQ 1006492 : uPD789101Aで、A/D変換には専用の電源端子(AVDDとAVSS)がありますが、 これらを接続しない場合どうなりますか?

そのような場合には、正常な A/D変換結果を得ることは保証できません。
AVDDから VDDに接続された内部の保護ダイオードを経由して電流が流れます。
従って、あたかも動作しているように見える状態になることは考えられますが、 常に同じ結果が得られるかは保証致しかねます。

適用製品

UPD78910xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください