Renesas Synergy™

FAQ 1011700 : CS+で購入済のRL78ファミリ用 Cコンパイラライセンスは、e² studioで使用できますか?

Q : 質問

CS+で購入済のRL78ファミリ用 Cコンパイラライセンスは、e² studioで使用できますか?


A : 回答

CS+に含まれるRL78ファミリ用 Cコンパイラのメジャーバージョンが一致するRL78ファミリ用 Cコンパイラであれば、お持ちのライセンスで e² studioを御使用いただけます。

例えばCS+に含まれるコンパイラのバージョンがV1.01.00であれば、V1.xx.xxのRL78 Cコンパイラライセンスが利用できますが、V2.xx 以降は御利用になれません。

ツールチェインを追加する方法:
以下の手順でCS+ ツールチェインを利用できます。

  1. ツールバーの[未登録ツールチェインの追加]ボタンで「Renesas」ビューを開く。
  2. 該当するツールチェインをチェックする。
    目的の製品が表示されていない場合は[追加]ボタンを押し、インストール先のフォルダを指定してください。

    CS+ ツールチェインでは、CC-RLコンパイラのデフォルトのインストールフォルダは以下のとおりです。
    C:/Program Files/Renesas Electronics/CS+/CC/CC-RL/バージョン番号

注:旧製品CubeSuite+のRL78、78Kファミリ用Cコンパイラはe² studioに適用できません。

 

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください