Renesas Synergy™

FAQ 104091 : オブジェクトにビルドを行った日付と時間を埋め込む方法を教えて下さい。

Q: 質問

オブジェクトにビルドを行った日付と時間を埋め込む方法を教えて下さい。

 


A: 回答

コンパイル開始時のホストマシンのタイマに基づく日時情報が

_TIME_
_DATE_ 

に格納されます。

const char datestr[ ] = _DATE_; //(出力例:Cセクション) Mar.22.2004
const char timestr[ ] = _TIME_; //(出力例:Cセクション) 20:30:00

上記のようにように利用することが可能です。

 

 

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください