Renesas Synergy™

FAQ 1011545 : RL78コンパイラCC-RLを使用していますが、C言語のソースからセクション先頭・終端アドレスを確認する手段はありますか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用していますが、C言語のソースからセクション先頭・終端アドレスを確認する手段はありますか? 


A: 回答

セクションアドレス演算子__sectop、__secendを使用してください。
(例)
__far unsigned char *start_adr = __sectop(".textf");

 

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください