Renesas Synergy™

FAQ 104084 : PS008CAS5-MWRなど、H8SXファミリに対応していないH8コンパイラで、H8SXファミリの開発をする事はできるのでしょうか。

回答

H8S用オブジェクトプログラムはH8SXで実行することができます。

H8S用開発環境(コンパイラ、アセンブラ)を用いてH8SX用プログラムを開発できますが、H8SXCPUの新機能は使用できません。 詳細はHEW 生成ファイル補足説明(H8S、H8/300)をご参照下さい。

適用製品

H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください