FAQ 104835 : 【A/Dコンバータ】  A基板はアナログ入力端子を8本使い、B基板はアナログ入力端子を7本だけ使う。ソフトウェアは共通だが、B基板の使用しないアナログ入力端子を開放にしておいてよいか。[2003/12/08]

ソフトウェアが共通で、B基板の使用しないアナログ入力端子が入力方向に設定されている場合、開放にしておくと、使用しないアナログ入力端子からのノイズによる誤動作等が考えられます。この端子には1k~10kΩの抵抗を介してVCCまたはVSSに接続してください。 (#103068)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください