Renesas Synergy™

FAQ 104078 : -repeat'オプション(SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージVer.8以降)を指定したら、実行時に不当命令例外が発生しました。

回答

'-repeat'オプションは、LDRC命令をサポートしたCPUのみ使用することができます。

LDRC命令をサポートしないCPUでは、-repeatオプションは使用しないで下さい。

使用しているCPUがLDRC命令でサポートしているかどうかは、使用しているCPUのハードウェアマニュアルをご覧下さい。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください