Renesas Synergy™

FAQ 104075 : SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ Ver.7以前でも、SH-4A、SH4AL-DSPの開発はできるのでしょうか。

回答

SH-4Aは、SH-4とオブジェクトコードレベルで上位互換性を持っています。

したがって、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ Ver.7以前を使用する場合には、コンパイラオプション、アセンブラオプション、標準ライブラリ構築ツールのCPUオプションにSH-4を指定する事で

SH-4A向けアプリケーションの開発が可能です。ただし、SH-4Aの新命令は

使用することができません。

 

同様に、SH4AL-DSPは、SH3-DSPとオブジェクトコードレベルで上位互換性を持っています。

したがって、SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ Ver.7以前を使用する場合には、SH3-DSPを指定する事で

SH4AL-DSP向けアプリケーションの開発が可能です。ただし、SH4AL-DSPの新命令は

使用することができません。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください