Renesas Synergy™

FAQ 1011537 : RL78コンパイラCC-RLを使用しています。double型のサイズは何バイトですか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。double型のサイズは何バイトですか? 


A: 回答

デフォルトでは、4バイトの単精度浮動小数点型です。RL78-S3コアのマイコンの場合には、コンパイラの-dbl_sizeオプションで、8バイトの倍精度浮動小数点型にすることが可能です。
RL78-S1コア、RL78-S2コアのマイコンの場合には、8バイトの倍精度浮動小数点型にすることはできません。

 

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください