Renesas Synergy™

FAQ 104065 : #pragma inline_asm内で、ローカルラベルを生成できません。

回答

ラベルの先頭に'?'を付与することにより、アセンブラのローカルラベル機能を利用できます。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください