Renesas Synergy™

FAQ 1011531 : RL78コンパイラCC-RLを使用しています。マイコンのRAMパリティ機能を使用しているのですが注意する点はありますか?

Q: 質問

RL78コンパイラCC-RLを使用しています。マイコンのRAMパリティ機能を使用しているのですが注意する点はありますか?


A: 回答

統合開発環境でプロジェクトを作成時に生成されるスタートアップルーチンでは、スタック領域の初期化がコメントアウトされています。RAMパリティ機能を使用する場合には、このスタックの初期化処理を有効にしてください。

 

適用製品

e² studio
CS+ (旧 CubeSuite+)
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください