Renesas Synergy™

FAQ 104054 : 標準ライブラリで、リエントラントな関数を使用する方法をおしえて下さい。

回答

コンパイラマニュアルの「10.3.3 リエントラントライブラリ」にリエントラント関数一覧があります。
なお、SHC V7では、標準ライブラリ構築ツールの設定で、リエントラントな関数を生成することができます。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください