Renesas Synergy™

FAQ 104053 : SJISや、EUCなどの日本語コードを使用する方法をおしえて下さい。

回答

SJISまたはEUCオプションを選択することにより、プログラムおよびコメントに日本語を使用できます。

また、OUTCODEオプションでソースプログラム内の漢字コードと異なる漢字コードを
オブジェクトプログラムに変換出力することもできます。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください