Renesas Synergy™

FAQ 104051 : デバッグ中、実行されない命令があります。

回答

最適化により、削除対象になる場合があります。
未使用変数への代入などは、無駄な処理と判断し、処理自体を削除する場合があります。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください