Renesas Synergy™

FAQ 105636 : DAi出力許可ビットが"0"(出力禁止)のとき、DAi端子はどのような状態か?

DAi出力許可ビットが"0"(出力禁止)のときのDAi端子は、兼用の入出力ポート機能になっているため、ポートの方向レジスタによって状態が決まりま す。方向レジスタの該当するビットが"0"のときは入力ですので、ハイインピーダンス状態になります。方向レジスタの該当するビットが"1"のときは出力 ですので、ポートラッチの内容を出力します。

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/5M
M16C/57
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください